Loading ...


Çok kademeli redüktör – bu nedir?

Çok kademeli, redüktörde birkaç dişli çiftinin birbiri ardına seri olarak bağlanması anlamına gelir.

Böylece daha yüksek bir aktarma oranı sağlanır. Düz dişli çarkta tahrik ve çıkış milinin dönüş yönü her ilave kademede otomatik olarak değişir. Bu, çok kademeli planet redüktörlerde farklıdır - orada dönme yönü de aynı kalır.

Çok kademeli bir redüktörün toplam aktarımı, ayrı redüktör aşamalarının aktarımlarına bağlıdır.

Tahvil oranı nasıl hesaplanır?

Bu hesaplamada bireysel redüktör kademelerinin aktarımı çarpılır. Çünkü burada aktarım, çok kademeli redüktördeki tahrik hızı tam olarak aktarım faktörü kadar azaltılacak veya artırılacak şekilde etki eder. Bununla birlikte, genellikle hızın azaltılması istenir – yani yavaşlamaya yönelik bir aktarım. Çünkü bu torku artırır.


Hangi tahvil oranları mümkün?

  1. Karşılaştırma olarak tek kademeli bir düz dişli redüktörü ele alalım. Burada yaklaşık 10:1 veya 1:10 aktarım oranları makul bir şekilde uygulanabilir. Çünkü aksi takdirde döndürülen veya döndüren dişli çok küçük olacaktır. Bu da maksimum iletilebilir tork üzerinde olumsuz bir etki yaratır.
  2. Buna karşılık, özellikle planet redüktörler basitçe çok kademeli redüktör olarak tasarlanabilir. İki kademeli veya üç kademeli redüktörler, çevre dişlisini (gövde içinde) uzatarak ve bireysel planet kademeleri seri olarak düzenleyerek mümkündür.
  3. Verimlilik açısından diğerlerinden daha iyi olan aktarımlar var. Örneğin iki kademeli planet redüktörlerde bu, i=20 oranı için geçerlidir. Çünkü bu, iki aşamalı bir aktarım olan i=100'den daha yüksek bir verimlilik sağlar.
  4. Çok kademeli redüktörlerde, genellikle 3 ila 10 arası tek kademeli oranlar kombine edilir. Bu, iki kademeli bir redüktör ile i=9 (3*3) ila i=100 (10*10) arasında sorunsuz bir şekilde mümkün olduğu anlamına gelir.
  5. Burada ayrıca birçok bireysel aktarımların çok kademeli bir redüktörde kombine edilebilmesi ilginç ve pratiktir. Böylece tork veya hız aktarımında maksimum esnekliğe sahip olursunuz.
    ​​​​

Verimlilik nasıl?

Bir redüktör ne kadar fazla kademeye sahipse verimliliği o kadar düşük olur. Buna karşı koymak için, tahrik kademesinin güç kaybının düşük olduğundan emin olunmalı. Bu, örneğin redüktör sızdırmazlık keçesindeki sürtünme kayıplarını azaltarak yapılabilir. Alternatif olarak, tahrik kademesi geometrik olarak daha küçük de tasarlanabilir. Çünkü bu kütle ataletini azaltır ve redüktöre daha fazla dinamizm kazandırır. Ancak genel olarak şu geçerlidir:Tek kademeli planet redüktörler en iyi verime sahiptir.


Özel durum konik dişli kutusu

Çok kademeli redüktörler ayrıca farklı tipteki dişlileri kombine ettiğinizde de ortaya çıkar. Örneğin, konik dişli kutularında durum böyledir. Çünkü genellikle birlikte çalışan bir konik dişli redüktör ve bir planet redüktöre sahiptirler.


Çok kademeli redüktörün avantajları:

  • Yüksek aktarım çeşitliliği ile ikna ederler.
  • Boyunca koaksiyel olarak üretilebilirler.
  • Kompakttırlar ancak yine de yüksek aktarımların üstesinden gelebilirler.
  • Farklı redüktör tiplerinin kombinasyonu kolaylıkla uygulanabilir.
  • Bu şekilde birçok kullanım imkanı yaratılır.

Çok kademeli redüktörün dezavantajları (tek kademeli redüktöre kıyasla):

  • Yapıları nispeten karmaşıktır.
  • Kademeler arttıkça verimlilik düşer.

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin